This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:如何为CCS 6编写插件

Guru**** 2538830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/564569/ccs-how-to-write-plugins-for-ccs-6

工具/软件:Code Composer Studio

大家好

我正在尝试为代码编写器工作室6.2 .0开发一个插件。 我浏览了应用程序报告SPRA659“Code Composer Studio插件简介”,但我想不是
适用于代码编写器工作室6。 我想找到一个类似这样的简单文档,它描述了如何为代码编辑器工作室6 IDE编写插件。 请告诉我
有什么想法可以开始吗?

谢谢

土耳其浴室

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    SPRA659用于非常旧的CCS版本。 它不适用于当前的CCS版本。

    当前CCS版本基于Eclipse。 如果您要创建一个插件,以便只将功能添加到CCS Eclipse GUI环境(而不是调试器),则可以按照以下步骤创建Eclipse插件:
    http://www.eclipse.org/pde/

    请注意,CCS版本A基于Eclipse和CDT的特定版本。 确保插件支持这些版本。 特定CCS版本所基于的Eclipse/CDT版本列表位于以下链接中:
    processors.wiki.ti.com/.../Code_Composer_Studio_Roadmap

    如果您要编写一个与CCS调试器连接的插件,则建议的解决方案是让插件使用DSS API与调试器连接。 有关DSS的更多信息,请访问:
    processors.wiki.ti.com/.../Debug_Server_Scripting

    希望这有所帮助
    KI