This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDXEVM3358:对板上的NOR闪存进行编程的说明

Guru**** 2536150 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/564777/ccs-tmdxevm3358-an-instruction-to-program-the-nor-flash-on-the-board

部件号:TMDXEVM3358
主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

能否告诉我如何在评估板 TMDSEVM3358上对NOR闪存进行编程?

我的客户想要编程一些数据。 NOR引导不适用。

'Loadti'将是一个解决方案,但它 的wiki 和readme.txt对我来说太简单了。 我担心我们可能需要生成嵌入式代码或脚本。