This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LUNCHXL-F2.8377万S:目标配置

Guru**** 2537400 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/564609/ccs-launchxl-f28377s-target-configuration

部件号:LAUNCHXL-F2.8377万S

工具/软件:Code Composer Studio

您好,


我是一名来自斯里兰卡的研究学生。 我最近开始使用Launchxl-f2.8069万M板进行整流器开发项目。 我使用Matlab Simulink和CCS 5.5 进行编程和建模部分。 但是,最近我购买了Launchxl-f2.8377万S单元,但发现在CCS中配置目标配置很困难。

基本上我无法在目标列表中找到产品。

有人能帮我在CCS V 5.5 中配置此设备吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MathWorks对F2.8377万S的支持需要CCSv6,无法与5.5 一起使用。 还需要MathWorks版本R2015b或更高版本。
    -b