This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/eZ430-RF2500:项目创建

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2274, SIMPLICITI, CC2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/564765/ccs-ez430-rf2500-project-creation

部件号:eZ430-RF2500

工具/软件:Code Composer Studio

大家好  

我正在使用Ez430RF2500,希望为下面的代码启用简单的无线通信

包括"MSP430F2274.h"
#include "mrfi.h"
#include "radies/family1/mrfi_spi.h"
内部主(无效)
{
BSP_Init();
P1REN |= 0x04;
P1IE |= 0x04;
mRFI_Init();
mRFI_wake();
mRFI_RxOn();
__bis_sr_register (GIE+LPM4_bits);
}
void mRFI_RxCompleteISR()
{
P1OUT ^= 0x02;
}
#pragma vector=Port1_vector
__interrupt void Port_1 (void)
{
P1IFG &=~0x04;
mrfiPacket_t数据包;
packet.frame[0]=8+20;
mRFI_transmit (&packet,mRFI_TX_type_forced);
P1OUT ^= 0x01;
}

我几乎已经执行了为本模块创建项目所需的所有步骤。这些步骤如下所示

1.在ccs中创建了项目,目标为MSP430F2274。

2.右键单击属性并定义变量"dev_root",并将其路径设置为C:\Texas Instruments \SimpliciTI

3.右键单击project并创建了一个文件夹-> advanced ->指向备用位置的链接-> variables->dev_root->extend->components -> OK

4.从我的项目中排除了不需要的文件。

5.现在,在项目属性->包括选项->添加new(+)->工作空间中,包括以下项目

组件/BSP
*组件/BSP/boards/Ez430rf  
*组件/BSP/DRIVER/
*组件/mrfi
*组件/简化TI/网络
*组件/SimpliciTI/Nwk_applications

6.在项目选项中,选择“生成”->“高级选项”->“预定义符号”->“MRI_CC2500”类型

7.然后我又创建了一个文件夹作为应用程序,并将main.c文件粘贴在其中。

但程序显示的内部版本错误如下所示  

请提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    我已修复上述帖子中提及的所有错误,但这一个错误除外

    #20标识符"MAX_H跃 点"未定义 mrfi_radio.c

    有人能帮我解决这个问题吗

    此致

    更确切地说