This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-CC1310:错误gmake no rule to make target 'all'

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/586177/ccs-launchxl-cc1310-error-gmake-no-rule-to-make-target-all

部件号:LAUNCHTXL-CC1310
主题中讨论的其他部件:CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

海防

我创建了一个新项目,它显示错误为:

"C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake "-k -j 4 all -o
gmake:***没有将目标设为‘全部’的规则。

如何解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    如果没有更多的信息,很难提出任何建议。 您使用的是哪种CCS版本? 您是否正在构建示例项目? 可重现的测试案例将对我们大有帮助。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我正在使用CCSv7

    可报告的测试案例(我创建了自己的项目)

    我收到此错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供项目和源文件? 您可以压缩并附加到此线程。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../CC1310_5F00_PROJECT_5F00_BUILT.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我看到一些默认选项已更改。 如果在项目属性中显示高级选项并在C/C++内部版本下查看,您将看到几个通常默认选项被禁用(下面突出显示):

    应该启用它们。 您是否禁用了它们?

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    同样的问题也出现了
    我要做什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请在您启用我在上一篇文章中指出的选项后重新发送您的项目。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4064.CC1310_5F00_PROJECT_5F00_BUILT.zip</s>1310

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请提供有关此项目的任何信息吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您最近附加的项目与第一个项目有相同的问题-我在发布的屏幕截图中突出显示的选项仍被禁用。 在启用它们的情况下试用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ki-Soo Lee,

    即使启用了生成命令和make文件选项,我也遇到了同样的问题。
    是否有其他方法可以解决此问题?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请提供项目,以便我查看。

    将来,请启动新线程,而不是回复旧(闭合)线程。 它使我们可以更轻松地跟踪开放的螺纹。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ki:

    我无法上传项目文件,因为它是机密文件。 但我要附上一些错误。 我正在使用 CC1310 Launchpad及其SimpleLink_CC13X0_SDK_1_40_00_10

    和tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06以及CCS版本7.1。