This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:7.0 更新失败

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/591538/ccs-ccsv7-0-update-failed

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

请参阅随附的日志文件。

斯蒂芬

e2e.ti.com/.../ccs_5F00_p2_5F00_updates.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的连接在下载期间似乎超时。 您可能需要下载7.1 .0.0.0016万 的脱机安装程序并从头开始安装。 请确保您正在安装一个干净的文件夹,并以管理员身份运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    7.0 中是否有一些在7.1 中已修复的更新问题?
    斯蒂芬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不能解决您的问题-下载期间您的连接超时。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 当时,我尝试更新7.0 (即,“帮助”->“检查更新”),而不更新到7.1。

    但是,我可以更新到最新的CCS版本。

    有趣的是,我刚刚尝试更新,但它显示没有可用的更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,

    我想,当您在7.0 上查找更新时,它发现并包含了7.1 服务版本。 它开始下载,但部分失败,现在忽略认为7.1 更新已应用。 由于下载时遇到问题,我建议您删除7.0 安装并从脱机安装程序安装7.1。

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我今天在更新一长串更新时遇到了这个问题。   大约3/4的更新(在安装验证期间)报告了失败,然后提示我发送失败报告。  失败了。  因此,它指示我在这里汇报。  我相信我在  更新之前运行的是CCS v.7.0。  我现在安装了CCS v 7.2 .0.0.0013万。  当我尝试再次更新时,它显示没有找到更新。  执行此操作,您将... ;)

    斯蒂芬