This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1350:CC1350 Launchpad调试问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/590747/ccs-launchxl-cc1350-cc1350-launchpad-debug-issue

部件号:LAUNCXL-CC1350
主题:CC1350中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

您好,  

我正在使用CCS开发CC1350启动板。

TI RTOS版本为tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08。

问题是,每当我调试任何导入的示例时,“运行 ”按钮都会被禁用。  

是否有办法解决播放按钮问题??

此致

Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Praveen:
    在调试视图中,单击第二个节点(Texas Instruments XDS110 USB调试探头/Cortex_M3_0)。 这将为调试器提供控制该CPU的适当上下文。

    请注意,CPU已在运行,因此“播放”按钮将呈灰色显示。 但其他按钮(挂起等)将被启用。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ki:

    我也面临同样的问题。  

    如果我按了第二个节点-->,就会进入Chipinfo.c文件。

    我尝试了所有的方法-但我无法到达main()循环。

    请帮帮我。