This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-CC2650:无法下载和安装"CC26xx蓝牙智能- v:2.01 .00.4.4423万 .quot;

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/591799/ccs-launchxl-cc2650-cannot-download-and-install-cc26xx-bluetooth-smart---v-2-01-00-44423

部件号:LAUNCHTXL-CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在尝试从资源管理器下载“CC26xx蓝牙智能- v:2.01 .00.4.4423万 ”,以便访问零项目。 遗憾的是,我不能这样做,因为下载突然在10 % 结束,并显示错误消息"下载文件时出错。 请重试。"。 我确信这不是网络问题,因为我成功下载并安装了“用于CC13XX和CC26XX的TI-RTOS - v:2.21 .00.06 ”。

我使用CCS版本6.2 .0.0.005万 ,但我无法切换到另一个版本,因为它适用于我的研究组的其他成员。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该软件包已从资源管理器中删除。 6.2 的资源管理器似乎存在问题,它仍然显示为可用。 您可以从此处下载BLE堆栈:
    www.ti.com/.../ble-stack

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我花了几天宝贵的时间尝试匹配CCS,Simplelink堆栈和RTOS的兼容版本。

    此TI资源浏览器(Web和CCS)被严重破坏。

    TI,请放弃此操作,将这些文件放在一个可访问的存档中,其中包含解释兼容版本的文本文件,并关闭资源管理器(Web和CCS),直到修复。 实际上,它是业余的,不完整的,损害了TI的声誉,并且低于TI通常的高标准。 我会毫不犹豫地再次使用TI的套件,尽管它们的价格和可用性都很高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Andrew Metcalfe"]

    TI,请放弃此操作,将这些文件放在一个可访问的存档中,其中包含解释兼容版本的文本文件,并关闭资源管理器(Web和CCS),直到修复。 实际上,它是业余的,不完整的,损害了TI的声誉,并且低于TI通常的高标准。 我会毫不犹豫地再次使用TI的套件,尽管它们的价格和可用性都很高。

    [/引述]
    我感觉完全一样。 我已经在断链的迷宫中走了好几天,我仍然有一个没有广播的项目零。