主题中讨论的其他部件:Energia,EK-TM4C129EXL , TM4C129ENCPDT
工具/软件:Code Composer Studio
- Ubuntu 16.04 LTS,64位
- 7.1。0.0.0016万
- 具有Stellaris ICDI的TM4C1294NCPDTI3
- 详细且可重现的测试案例:全新安装CCSv7脱机安装程序。 全新安装Energia 18。 打开CCSv7,创建新工作区,选择Project > New Energia Sketch (项目>新建Energia草图),Energia Version (Energia版本)设置为18,选择Built-In Examples > 01.Basics > Blink.ino',所选设备:'Launchpad (TIVA C) w/ tm4c129 (120MHz),选择'Finish'(完成)。 在项目资源管理器中右键单击'Blink (闪烁)'项目,然后选择'生成项目'。 项目构建良好。 按F11 (或从工具栏中选择[错误链接])。 代码已上传,但没有入口点,调试'恢复'按钮呈灰色显示。 在Energia中,'blink'运行正常。 TI的编译器可以正常运行从Tivaware导入的示例。 那么,这里发生了什么,我该如何解决这个问题?
我将在下面发布日志。