This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8069万:GDB代理是否可以与C2000 MCU配合使用? 错误:配置失败...

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/586962/ccs-tms320f28069-does-the-gdb-agent-work-with-c2000-mcus-error-failed-to-configure

部件号:TMS320F2.8069万

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我尝试启动GDB代理,如下所示:

1)从CCS生成的XDS100v2/TMS320F2.8069万 "testBoard.dat"文件-确保“测试连接”成功

2)已将文件复制到桌面

3)输入“C:\ti\ccsv6\CCS_base\con\cuscif”目录

4)键入:gdb_agent_console.exe C:\Users\myname\Desktop\testBoard.dat

这将导致出现以下错误消息:

无法配置C:\Users\myname\Desktop\TestBoard.dat:

冒号表示应该有一些关于错误原因的进一步信息,但不显示任何信息。

是否有人遇到过相同的问题? GDB代理是否支持C2000系列?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    GDB代理支持ARM Cortex内核和MSP430 -它不支持C2000,C5500或C6000。

    原则上,没有任何东西会阻止GDB代理支持任何目标,但主要问题是找到一个合适的GDB调试器,它可以实际调试这些目标。

    不管怎样,我提交了错误号DBGTRC-3399以解决缺失的错误消息,该错误消息应该类似于C6000目标的情况:
    C:\ti\ccsv7\css_base\con\uscif>gdb_agent_console.exe C:\ti\gdb_agent\testBoard.dat
    无法配置C:\ti\gdb_agent\testBoard.dat:无法创建驱动程序

    在错误报告中,我还要求报告有关合适设备支持的信息,但这些信息可能易于实施,也可能不容易实施。  

    对此造成的不便,我深表歉意。
    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复和解释。