This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:错误日志

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/591685/ccs-ccstudio-error-log

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

TI专家,您好!

现在我的客户使用6.1 3,他们在通过应用中心安装编译器时遇到了错误。 它显示“Failed to install the selected addons. 有关详细信息,请参阅错误日志。" 因此,请允许我确认两个问题。
[问题]
1.请告诉我错误目录吗?

2.此问题的原因是什么?

此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kaka,

    错误日志位于工作区文件夹中。 如果您在Windows上并使用默认工作空间启动,请在%USERPROFILE%中查找工作空间目录。 然后签入.metadata。 这里有一个.log文件。 如果您在此处发布该日志文件,我们可能会知道导致问题的原因。

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,丹麦语:

    感谢您的回复。
    我已将该信息告知客户。 他们可以通过其他方式下载它。

    此致。
    Kaka