This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2253:查找非宽限示例。

Guru**** 2594120 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/590466/ccs-msp430g2253-looking-for-non-grace-examples

部件号:MSP430G2253
主题中讨论的其他部件:MSP430WAREMSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

特别希望有用于SPI和串行通信的非宽限示例项目。 这曾经是CCS的一部分。 现在我看不到了。 请帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    示例随MSP430Ware一起提供。 我不确定您正在使用哪个版本的CCS,但如果是CCSv7.x,您可以浏览MSP430Ware并从资源管理器(从“查看”菜单访问)安装它。

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  MSP430Ware当然已安装。 我可以看到所有启用了Grace的示例。 我完全看不到不优雅的例子。 我相信我在这里只是漏掉了一些小事。  安装MSP430Ware后,请为我提供逐步帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在资源管理器中,展开MSP4320Ware ->设备-> MSP430G2xx

    然后我可以转到MSP430G2553 ->外设示例->寄存器级别或程序集

    这将显示可用示例的列表。

    这里有很多例子,但我没有看到具体针对SPI的例子。  我将向MSP一方的人员发出ping命令,查看他们是否在不同的软件包中。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SPI示例位于名为msp430g2xx3_uscia0_SPI_[09/10].c的参考文件夹中,通过更改寄存器名称和引脚分配,可以轻松地将此示例移植到USSCI_B0。 MSP E2E论坛应能够支持与USCI外围设备相关的任何进一步问题。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无需任何回复。 不得不在没有例子的情况下这样做。 如果有人感兴趣,我愿意分享图书馆。