Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H06
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CCStudio-keystone 主题中讨论的其他部件:66AK2H06
工具/软件:Code Composer Studio
我的项目使用Keystone DSP 66AK2H06和XDS560V2 USB仿真器。 当我进行硬件重置时,在Linux启动后,我在CCS窗口中加载DSP,然后单击运行,DSP运行正常。 从FPGA到DSP L2存储器的EDMA数据传输工作正常。 但如果我在CCS窗口中重新加载DSP并单击“运行”,DSP将运行,但EMDA数据传输将停止。 有时我在重新加载DSP代码时收到以下错误消息。 代码配置中缺少什么?
谢谢
Mike