This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M35H52C:GUI composer独立应用程序不起作用

Guru**** 2578795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/592213/ccs-f28m35h52c-gui-composer-stand-alone-app-doesn-t-work

部件号:F28M35H52C

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用GUI编辑器V1 - 6.2 监控Concerto控制卡(C28侧)

在预览模式下运行应用程序时一切正常,

但是,当我将应用程序导出为独立运行时,它无法加载程序*out文件。请参阅下面的屏幕截图

有人能帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我尝试在f28m35上使用28x内核,我会在GUI Composer v2中收到相同的错误消息

    [my_Xds]:下载程序时出错:文件:C:/Users/a79.2138万/AppData/local/Temp/ti_cloud_storage/F28M35H52C1.data与目标类型不匹配,未加载。 请拔下F28M35H52C1,然后重新插入并重试

    我很确定,现在的情况是它正在尝试将28x程序加载到M3核心上。 我怀疑多核设备尚不受支持。 我需要确认这一点。

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tu:

    正如John所说,您可能连接到了错误的核心。 如果您只需要连接到多核设备中的一个内核,则可以提供自定义CCXML文件,并将所有其他内核设置为跳过。 您可以在CCS的目标配置编辑器中创建CCXML文件,并绕过所有其他核心。 将此文件命名为AppConfig.CCXML文件,并将其拖放到index.html文件旁边的应用程序中。

    此致,
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Patrick:
    我的应用程序运行良好。
    谢谢你