This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS5调试模式

Guru**** 2591460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/590983/ccs5-debug-mode

每位资深人士您好:

我使用WIN-7和CCS5 (完全许可)调试F5419A。

编译时未出现任何错误。

当我进入调试模式时,代码无法调试并显示消息。

我花了两天的时间,但却无法解决这个问题。 是否有任何资深人士可以向我推荐?

我使用了另一个控制卡,错误是相同的。

(我尝试了另一个项目代码,一切都是正确的。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    该消息并不是真正的错误,而只是调试器发出的消息,即它无法找到程序停止位置或调用栈中条目的相关源代码。 对于第一个屏幕截图,加载的调试符号中没有源代码关联。 对于第二个屏幕截图,您选择的调用栈中的条目来自C运行时库:
    processors.wiki.ti.com/.../Debug_Handbook_for_CCS

    希望这有所帮助
    KI