This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2533:CCS 7未随Windows 8.1 一起安装

Guru**** 2906320 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/586644/ccs-msp430g2533-ccs-7-is-not-getting-installed-with-windows8-1

部件号:MSP430G2533

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我正在尝试在新PC上安装CCS7,但未安装,并显示附加错误。 还显示安装一些Windows修补程序KB299.9226万。 请帮助我如何获取此修补程序并在我的笔记本电脑上安装CCS。

此致,

Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弹出窗口警告您,如果没有补丁程序,CCS将无法正常工作。  您可以从以下网址下载Windows更新: https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=4.9093万 或执行Windows更新。  如果CCS未启动或您终止了上述安装,请在干净的文件夹中重新安装CCS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复.....

    但该链接包含windows 7更新,但我的笔记本电脑具有windows 8.1

    和下载的更新显示消息“update is not applicable to the system”(更新不适用于系统)

    请进一步帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试使用CCS,看看它是否在没有更新的情况下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我仍在努力为 我的Windows 8.1 64位Del Vostro 14 i34005U @ 1.70 GHz 4 GB RAM笔记本电脑安装CCS 7.1

    随附错误快照和日志文件,请参阅并提出建议。

    e2e.ti.com/.../0250.error.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您如何应用修补程序? 您是否正在进行Windows更新? 您是否可以确认下载的脱机更新安装程序适合您的操作系统?

    如果阅读本文 support.microsoft.com/.../update-for-universal-c-runtime-in-windows,您将看到KB299.9226万适用于Windows 8.1 系统。

    谢谢!

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Danish:

    我正在尝试通过  Microsoft网站下载Windows 8.1 的KB299.9226万修补程序。

    但它会按摩"更新不适用于计算机"  

     请进一步提出建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否从此处 https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=4.9071万?下载了更新 

    或者,您是否可以尝试通过计算机的更新管理器更新Windows版本? 这将确保您获得正确的版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是Windows 8.1 -KB299.9226万-x86.msu的二进制文件名吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我使用的是相同的二进制文件。