This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DM388:CCS/DM388

Guru**** 2562930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/592181/ccs-dm388-ccs-dm388

零件号:DM388

工具/软件:Code Composer Studio

连接到目标时出错:
(错误-151 @ 0x0)
期间使用的FTDI驱动程序功能之一
连接返回错误状态或错误。
原因可能是一个或多个: 无效的XDS100序列号,
XDS100 EEPROM空白,FTDI驱动程序缺失,USB电缆故障。
使用'commen/uscif'中的xds100serial命令行实用程序
用于验证XDS100是否可以定位的文件夹。
(仿真软件包6.0 .14.5)

 我正在使用CCS v 6.1。  当我第一次运行时,我得到了正确的测试结果,但第二次我得到了此类错误。 我安装 了3次FTDI驱动程序和XDS仿真软件 包驱动程序。我得到了这种类型的错误谁能帮助解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prashant,

    我没有这些主板,但看着用户指南,我没有看到任何关于主板上有XDS100的参考。 您使用的是外部XDS100吗?

    www.ti.com/.../sprui82a.pdf

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您发送给我的是哪一个文件,没有引用,但该文件用于基板,而不是用于CSK。 我在那里得到了一本TI产品手册,他们推荐了"XDS100v2封装"。 他们告诉我要下载XDS仿真软件包,所以我是下载该驱动程序的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prashant,

    我发送的链接用于DM388用户指南。 CSK是一个单独的电路板。 在用户指南中,提到了板载XDS100v2 。www.ti.com/.../spruic7.pdf

    要使用的USB连接是J11。

    所有必要的驱动程序和软件都随Code Composer Studio提供。如果您使用的是Code Composer Studio,则无需单独安装XDS Emulation软件。

    您是否在Windows上运行? 如果是,您可以检查XDS100的VID/PID号码。 以下链接显示了如何执行此操作。

    processors.wiki.ti.com/.../XDS100

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您先生。