This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:将源代码转换为用于生产设计的库是否有任何优势?

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/591963/compiler-is-there-any-advantage-in-converting-the-source-code-into-library-for-production-designs

主题:OMAPL138中讨论的其它部件

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好,我正在使用OMAPL138 SoC,我已经看到了所有的Starterware代码和驱动程序等东西正在转换成库,然后在设计中使用。 这样做有什么好处? 它是否会减小代码大小或加快流程??  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这主要是一种组织起来的方式。  库是提供相关目标文件集合的一种方便,标准化的方法。  

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 所以它更像是包装而不是任何效率。 好知道。 谢谢。

    此致,

    Mitesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主要用于重复使用。