This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M35H52C:在两个板配置之间轻松切换

Guru**** 2591080 points
Other Parts Discussed in Thread: F28M35H52C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/591200/ccs-f28m35h52c-easy-switch-between-two-board-configurations

部件号:F28M35H52C

工具/软件:Code Composer Studio

我正在处理一个基于F28M35H52C controlCARD的项目-我从其中一个示例程序开始。  目标'real'板目前正在设计中,我希望它尽可能地与controlCARD匹配,但据我所能判断, 我需要C28内核来使用SPI这一事实意味着controlCARD上使用的micro-SD卡引脚必须从GPIO16,17,18,19移开-我已经使用了引脚mux实用程序,我可以获得解决方案,但我最终将获得一个这样的电路板 具有与controlCARD不同的引脚Mux用法。

这让我想到以下问题-如果我想在两个主板上发展并在它们之间跳转, 我可以设置它,这样就有两个硬件文件来定义要编译设计的主板,然后使用预处理程序指令在它们之间切换吗?  如果有任何指导或示例说明如何做到这一点,我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我想在两个主板上进行开发并在它们之间跳转,我是否可以设置它,以便有两个硬件文件来定义要编译设计的主板,然后使用预处理程序指令在它们之间切换? [/引述]

    您可以使用两个构建配置创建项目,并自定义每个配置的构建选项,源文件等,以适合特定的主板/设计。 有关 构建配置的详细信息,请参阅此Wiki部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我将研究一下。