This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F2.8075万:[警告]#1.0247万-D正在创建输出节"xxxxx"不带节规范

Guru**** 2567755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/591739/compiler-tms320f28075-warnings-10247-d-creating-output-section-xxxxx-without-a-section-specification

部件号:TMS320F2.8075万

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,先生,

编译器后,我有92个警告,这些是相同的类别。

说明 资源 路径 位置 类型
#1.0247万-D创建输出节"AddaRegsFile"而不使用节规范 YDelta_LLC   C/C++问题

说明 资源 路径 位置 类型
#1.0247万-D创建输出节"AddaResultFile"而不使用节规范 YDelta_LLC   C/C++问题

等等...

在.map文件中定义了:

AdcaRegsFile
*         10000   0000bf8万   0000.008万    未初始化
                 0000bf80   000000808万00080    F2807x_GlobalVariableDefs.obj0.008万 F2807x_GlobalVariableDefs.obj (2807 (AdcaRegsFile)

AdcaResultFile
*         10000   0000cb2.4万   0000.0018万    未初始化
                 0000cb24   000000182.4万00018    F2807x_GlobalVariableDefs.obj0.0018万 F2807x_GlobalVariableDefs.obj (2807 (AdcaResultFile)

等等...

我应该在某处检查什么? 或者我丢失了什么?

你能给我一些理想吗,谢谢你。

如需了解更多信息,请随时告知我,

巴西

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我怀疑这可能是因为您的项目中没有F2807x_Headers_nonBIOS.cmd或F2807x_Headers_BIOS.cmd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    我认为这是根罩。

    但我有一些问题,你会帮我吗?

    1. F28xx_Headers_BIOS.cmd和F28xx_Headers_nonBIOS.cmd之间的差异

    2.在CCS项目中,只有一个.cmd活动权限?

       为什么某些projcet包含两个以上的.cmd?

       如何知道当前projcet的哪个.cmd文件处于活动状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    项目中可以有两个.cmd文件。  _BIOS或_nonBIOS cmd文件定义外设寄存器,而其它.cmd文件映射内存和代码的各个部分。


    _BIOS cmd文件用于具有RTOS的DSP/BIOS和SYS/BIOS项目,不具有PIE矢量。
    nonBIOS cmd文件用于其他项目,具有PIE矢量表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fulano,

    我明白了,谢谢您的回答。