This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8379万D:图形工具错误,"IcePick_C_0:读取内存块时出现问题"

Guru**** 2562940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/591446/ccs-tms320f28379d-graph-tool-error-icepick_c_0-trouble-reading-memory-block

部件号:TMS320F2.8379万D

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我在尝试使用图形工具绘制ADC缓冲区中的值时收到上述错误,我可以看到正在更新的内存浏览器中的值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,杰克,
    您能否提供更多详细信息? 例如:
    -您使用的是哪个版本的CCS?
    -您的图形属性是什么?
    发生这种情况时,目标是否正在运行? 我猜是这样,并且根据您的评论启用实时模式,即内存浏览器中的值正在更新。

    出现这种情况时,您的CCS环境的屏幕截图将会很有用。 如果您还可以提供可重现的测试用例(输出文件和图形属性),那就很好了

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ki:

    感谢您的回复,我使用的是CCS7,问题现已解决。 我今天收到一个"无源错误",所以我重新启动了计算机,该错误与图形工具错误一起解决了。 (不确定实际问题是什么)。

    Jake