This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:5.4 生成的十六进制文件和CCSv7 don't与6.1 生成的十六进制文件相匹配.................3.

Guru**** 2589580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/592141/ccs-hex-files-generated-by-ccsv5-4-and-ccsv7-don-t-match-hex-file-generated-by-ccsv6-1-3

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

使用5.4 和6.1 3构建的项目中的十六进制文件不匹配。  然后,我用CCSv7构建了同一个项目,该构建版本中的十六进制文件与使用5.4 构建的十六进制文件相匹配。

6.1 的项目转换是否存在某种类型的问题或存在构建错误?

斯蒂芬  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我刚刚注意到编译器在6.1 3版本中有所不同,所以没有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steven,

    如果需要,可以使用6.1 3,请使用5.4 中的编译器。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经使用“常规”->“高级设置”->“更多”来选择编译器目录。 这是你的意思吗?
    斯蒂芬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    斯蒂芬

    是的,这就是我的意思。

    此致,
    John