This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:下载和许可CCS

Guru**** 2562920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/592222/ccs-downloading-and-licensing-ccs

工具/软件:Code Composer Studio

我真的很困惑。 我正在查看TI Wiki上的下载CCS页面:

processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS

它说:

旧版本的免费许可
随着CCSv7的发布,所有以前的v4,v5和v6版本都是免费的。

这意味着v7需要收费。 但是,当我单击v7 MacOS脱机安装程序的链接时,它刚刚下载,无需进一步注册。

当我运行安装程序时,它说v7不支持Mac OS上的G2 LaunchPad。

因此,我决定尝试v6,以防支持G2 LaunchPad。 因此,我单击了v6 MacOS脱机安装程序的链接,但这次我必须使用我的公司名称和地址填写注册表单。

因此,我的问题是:

- v7和v6是否免费?

-是否有任何版本的CCS支持G2 LaunchPad?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    - v7和v6是否免费?[/QUOT]

    是的,这些工具对TI硬件的客户是“免费”的(尽管正确的技术术语是这些工具可以“免费”用于TI硬件)。 但从用户的角度来看,它是免费的

    -是否有任何CCS版本支持G2 LaunchPad?[/QUOT]

    仅CCS在Windows上。 Mac和Linux版本不支持此功能

    那么我决定尝试v6,以防支持G2 LaunchPad。 因此,我单击了v6 MacOS脱机安装程序的链接,但这次我必须使用我的公司名称和地址填写注册表。[/QUOT]

    v7和v6均免费提供。 但每种许可证所涵盖的通用许可证略有不同。 因此,需要进行一些额外的注册。

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢-这是非常清楚的解释。

    David