This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1231H6PM:Cortex_M4_0:连接到目标时出错:频率超出范围。

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/591896/ccs-tm4c1231h6pm-cortex_m4_0-error-connecting-to-the-target-frequency-is-out-of-range

部件号:TM4C1231H6PM
主题:TM4C123中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

代码编写器出现问题。每次运行代码时都会出现此错误

 "Cortex_M4_0:连接到目标时出错:频率超出范围。"  

它以前工作的很好,现在我不知道哪里出了问题

请注意,我正在使用Mac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abeer,

    我在使用TM4C设备时经常收到此错误。 通常,当我将LaunchPad Select开关上的电源选择设置为device,并且我只将USB电缆连接到调试端口时,我就会收到此信息。 TM4C123 LaunchPad上调试USB连接器旁边有一个小开关,用于选择LaunchPad的电源来源。 确保将其设置为“Debug (调试)”。 连接/断开主板时,很容易碰碰它。

    我也在正确设置时多次收到错误。 通常,拔下电路板并重新启动CCS即可解决此问题。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用TM4C设备时,我不时会收到此错误。[/QUOTEX_M4_0:连接到目标时出错: 频率超出范围。”错误似乎是一条一般性消息,如果没有连接至Stellaris ICDI。例如,当没有Stellaris ICDI连接至USB端口时,如果您尝试使用Stellaris ICDI启动调试会话。

    能否使错误消息更好地描述CCS无法建立与 Stellaris ICDI的连接的问题,而不是文本“频率超出范围”?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Abeer:

    您使用的是哪种TM4C板? 要恢复TM4C板,请使用LM闪存编程器并执行完整的闪存擦除。 闪存擦除程序后,一个简单的示例程序(如“盲”),检查您是否已恢复TM4C板。

    我不确定LM Flash编程器是否使用Mac运行。

    - kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    切斯特

    我同意目前的信息相当混乱。 我已提交更新请求。

    此致,
    John