This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C1294XL:不能在我的Windows 7 Ultimate x64上安装CCS

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/591241/ccs-ek-tm4c1294xl-can-t-install-ccs-on-my-windows-7-ultimate-x64

部件号:EK-TM4C1294XL

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我最近重新安装了所有Windows操作系统。 我有项目与CCS合作。 现在我 尝试了CCS安装程序的联机和脱机版本,但我总是收到此错误。

如何安装? 非常令人沮丧...

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    能否将\ccsv7\install_logs文件夹压缩并附加到此处供我们查看?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,这是正确的。 Thanks.e2e.ti.com/.../4111.install_5F00_logs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bruno:
    您第一次尝试使用Web安装程序时,似乎未能下载所需的所有内容,随后的任何尝试都安装在同一个损坏的文件夹中。 请删除c:\ti\ccsv7的内容,然后重试脱机安装程序。 对此造成的不便,我们深表歉意。
    丹麦语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 首先卸载,然后删除文件夹内容并 重新安装,这才是诀窍! 非常感谢!!!