This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5972:关于项目中包含的文件

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/590382/ccs-msp430fr5972-regarding-file-include-in-project

部件号:MSP430FR5972

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

实际上,我创建了一个项目,并在同一位置添加了多个.c和.h文件,这样我的项目就可以正常工作了,但是当我在CCS v7中为每个文件创建文件夹以将所有文件分开时,每个文件都会出现错误。

所以我认为我没有在项目中正确地包含文件。 请建议我包括步骤。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    PK U 说:
    ,我创建了一个项目并在同一位置添加了多个.c和.h文件[/QUOT]

    您是否 正在将文件添加或链接 到您的项目?

    PK U 说:
    在CCS v7中为每个文件创建文件夹以分隔所有文件时,每个文件都会出现错误。[/QUOT]

    这些是实际的文件系统文件夹还是 虚拟 文件夹?

    PK U 说:
    每个文件都出现错误。[/QUOT]

    什么是错误?


    屏幕截图可能在这里很有帮助。

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在主项目中包括所有.h文件,这些文件是实际文件夹,而不是虚拟文件夹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。 您能否证明控制台收到的完整错误消息?

    另请注意,main.c所在的文件夹具有 特定于文件的选项 (这意味着该文件夹中的文件(如main.c)具有相同的选项)。

    您的屏幕截图显示了顶层项目选项,这些选项可能有所不同。

    谢谢

    KI