This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5535:无法使用CCS 7.1 打开项目

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/591602/ccs-tms320c5535-can-not-open-the-projects-with-ccs-7-1

部件号:TMS320C5535

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我将我的CCS更新到v 7.1 ,但不幸的是,发生了一些错误。我以前创建的项目 无法 打开,即使 我将它们导入到新的工作空间,也会失败。

我想知道为什么会发生这种情况,以及如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为此项目导入错误与此 论坛线程有关 ,此论坛线程正在错误号CCSEIDE-3099下进行跟踪。 该错误将在CCS 7.2 中修复,该预计在5月底左右发布。 同时,请继续使用CCS 6.2。 对此造成的不便,我们深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aartig:

    感谢您的回复。也许我应该继续长时间使用6.2。

    还有一个问题,如何获得6.2 的许可证? 我有一个XDS200仿真器,当我尝试用 它调试我自己的PCB时 ,会弹出一条消息。似乎我需要它的许可证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric li 说:
    我还有另一个问题,如何获取6.2 的许可证?

    请参阅 此维客页面