This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8069万:如何在导入项目时递增构建项目

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/591400/ccs-tms320f28069-how-to-incremental-build-project-when-import-it

部件号:TMS320F2.8069万

工具/软件:Code Composer Studio

你好,冠军

我的客户投诉每次他们导入项目然后构建项目时,它都会重建项目,并且需要很长时间。  

导入项目时是否有任何可以使用增量生成的设置(以前有生成)。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric,

    导入第一个版本后,将成为完整的版本。 没有设置可以避免这种情况。 他们经常导入项目是否有原因? 也许我们可以帮助找到解决这一问题的办法。

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John
    在项目开发中,他们将执行一些项目备份版本,因此他们将导入旧版本项目进行比较测试,他们抱怨每次导入旧项目时,他们需要等待3~分钟才能完成构建。

    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric,

    在进行比较测试时,他们是否只是运行应用程序并比较结果?  如果是,则跳过构建。  输出仍应在项目中。  不要单击BUG按钮进行构建,而是启动调试会话并加载,让他们手动启动调试会话,然后加载程序。  这样,他们就可以完全跳过构建步骤并节省时间。

    以下是有关如何执行此操作的快速视频:

    e2e.ti.com/.../2017_2D00_04_2D00_26_5F00_11h49_5F00_06.mp4

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John
    好的,非常感谢。