This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/66AK2H12:在66AK2H12 ARM内核上运行Linux?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678, 66AK2H12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/591476/ccs-66ak2h12-running-linux-on-66ak2h12-arm-core

部件号:66AK2H12
主题中讨论的其他部件:TMS320C6678

工具/软件:Code Composer Studio

您好,论坛中有66AK2H12经验的任何人都可以快速提问。 如果我想在其中一个ARM内核上运行Linux操作系统,我的开发计算机(运行Code Composer的计算机)是否需要Linux? 我在开发计算机上使用Windows已有数十年,从未使用过Linux。 我是一名硬件设计师,我的客户喜欢在ARM内核上运行Linux的想法,因此我正在尝试了解需要完成的工作。 我对TMS320C6678和使用OpenMP控制内核有一些经验。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe,

    我查看了处理器SDK下载页面,对于66AK2,它们似乎仅适用于Linux主机。 从Code Composer Studio的角度看,您的主机是Windows还是Linux并不重要,但构建SDK时可能需要一些需要Linux的元素。 我将为这个线程添加标签,让一个更熟悉处理器SDK的人来回答这个问题。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John,

    大家好,非常感谢。 这是非常令人鼓舞的。 乔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Joe,

    John说的是正确的。 在Windows计算机上运行CCS进行调试不是问题。 一个问题是重建内核。 TI仅支持从Linux进行构建。 我能想到的另一件事是Linux和Windows计算机之间的正斜杠和反斜杠转换,以防您引入一些CCXML,脚本文件等。如果文件中指定了路径,Windows将无法识别路径中的正斜杠。

    由于ProcSDK安装程序仅适用于Linux机器,因此您可以通过Linux Samba服务将PC驱动器映射到Linux机器以访问代码或符号文件。 这并不意味着您可以在映射驱动程序后从Windows进行构建。 我所做的是在Windows PC上安装VNC客户端并通过VNC窗口访问Linux主机以构建内核。

    希望这些信息有所帮助。

    雷克斯