This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS v 2.0 下TMS320FL2407的旧软件

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/591730/ccs-old-software-for-tms320fl2407-under-ccs-v2-0

工具/软件:Code Composer Studio

亲爱的女士们,先生们:

 我们从客户那里获得了一个配备TI TMS320FL2407 DSP的旧PCB。 我们应该在此处进行软件更改,但在我们的CCS上没有导入旧项目文件的选项,甚至没有为这种DSP构建软件的选项。

 您是否知道如何编译这款旧软件? 我为您附上了项目文件。 您可以看到,它最初是在2.0 CCS下与TMS320C24XX CPU系列一起构建的。

 此致

Stefan

as.pjt:
;代码编辑器项目文件,版本2.0 (请勿修改或删除此行)

[项目设置]
ProjectDir="C:\soft\"
ProjectType=可执行文件
CPUFamily=TMS320C24XX
tool="编译器"
tool="链接器"
Config="调试"

[源文件]
source="bootload.c"
source="bootvec.asv"
source="CAN.c"
source="CLR_ALG.ASM"
source="CopyAlge.ASM"
source="CTRL.c"
source="ERA_ALG.ASM"
source="f2407def.asf"
source="flash.c"
source="IVEC.ASM"
source="main.C"
source="para.C"
source="pgm_alg.asf"
source="PWM.ASM"
SOURCE ="REG.C"
source="safe.C"
source="SCI.C"
Source="VAR.ASM"
source="VARPWM.C"
source="link.CMD"

["编译器"设置:"debug"]
options=-g -k -q -s -al -as -o0 -d"_debug"-mn -aw -V2Xx

["Linker"设置:"debug"]
options="-i"c:\ti\c2400\ccgtools\lib"-l "rts2xx.lib"-v1]
[汽车应用程序:n]
[军事实体:n]
[SR来源:Web]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stefan,

    仅需澄清一个问题:尽管标题中说了什么,版本号与.pjt格式相关,而不与CCS版本相关-换句话说,3.3 中的CC里 昂第1个项目在标题上有相同的版本。

    在这种情况下,我们可以选择购买适用于F24x设备的3.3 的版本。 请检查以下链接:
    www.ti.com/.../ccstudio3

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔