主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH,
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我不太确定正确的论坛,因此如果此主题在此处错放,请将其移至另一个论坛。
与使用CCS相比,我目前在使用UniFlash软件获取控制器上的out.File时遇到一种奇怪的计时行为。 在这两种情况下,我都使用XDS 100v2来运行内容。 但是,将CCS与其调试器一起使用时一切正常,连接的SPI传感器将被正确读取。 但是当我使用调试器通过UniFlash闪存out.File时,文件输入被破坏,许多位被错误地读出。 在范围上,数据在两种情况下都能正确传输。
我现在的问题:在将UniFlash与我的输出文件一起使用时,是否有任何特殊参数要设置,这些参数在使用CCS时会自动应用? 感谢您的任何帮助。