This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/cc2650:CCS v7将不更新

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/591315/ccs-cc2650-ccs-v7-will-not-update

部件号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

收集要安装的项目时出错

会话上下文为:(profile=EPP.package.cpp,phone=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Collect,操作数=)。

未找到包含以下内容的存储库:org.eclipse.update.feature,com.ti.emulation .pack.win32,6.0 .579.0

未找到包含以下内容的存储库:binary,com.ti.emulation .pack.win32_root.win32.x86,6.0 .579.0

我不知道这意味着什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bruce,

    您运行的是7.0 还是7.1 ? 您是否知道您尝试安装的更新。

    我在7.1 安装中检查了更新,发现TI仿真包6.0 ........579可用。 我可以选择它并安装它。 我认为这可能是您尝试安装的更新。

    我在不同的情况下看到了此问题:
    1)出于某种原因,PC无法访问更新站点
    2)安装了另一个更新,它将此更新标记为依赖项,但未在CCS中设置具有依赖项的更新站点

    2号非常容易修复。 如果您转至Window -> Preferences (窗口->首选项)。 然后选择安装/更新->左侧树中的可用更新站点,您可以检查此更新站点是否存在并已启用: software-dl.ti.com/.../Updates

    #1可以更随机。 它可能是阻止或中断与站点通信的网络问题。 它可能是防火墙或防病毒程序,检测到CCS对站点执行ping操作和开始阻止访问。

    此致,
    John