This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:TMS320C2000实验板套件支持CCS V5或更高版本

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/590457/ccs-tms320c2000-experimenter-kit-support-for-ccs-v5-or-newer

工具/软件:Code Composer Studio

CCS V7是否支持带有F2.8069万 Piccolo卡的TMS320C2000实验板套件? 在V7资源列表中,此套件不包括在内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robert,

    是的,CCSv7支持此套件。 实验板套件将具有板载XDS100 (可能是XDS100v1)。 我以前在CCSv7中使用过此套件。

    当您说它不在资源列表中时,您是指在资源管理器中创建项目或浏览其他内容时?

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    非常感谢您提供的信息。 是的,我参考的是资源列表,但6.2 在成功访问CCSv4之后,我现在知道,该套件的支持远远超过CCSv4,而CCSv4是指南中指定的套件。

    在获得CCSv7工具包后,我想我现在可能已经掌握了深入的知识和成功的参考知识,可以使6.2 继续运行。 作为CCS和TI软件工具的全新用户,我认为有一些事情需要我熟悉,尽管我在Eclipse方面有很多经验。

    谢谢

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert,

    如果您熟悉Eclipse,那么在CCSv7上快速上手应该非常简单。  我们确实添加了自己的构建工具链和插件,因此存在差异。  我们举办了一些研讨会来帮助学习环境。  可从资源管理器中访问这些资源。 您可以从“查看”菜单访问资源管理器,下面的照片显示了C2000研讨会的位置。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:
    感谢您提供更多信息。
    供参考:现在我一直无法将SYS/BIOS集成到我的CCSv7 IDE中。
    我的方法是下载并安装兼容版本的SYS/BIOS,然后在启动CCSv7后,我假定只要SYS/BIOS安装在默认文件夹(C:\TI\BIOS_6_50_01_12)中,它就会发现新的安装。 遗憾的是,此方法不适用于CCSv7或CCSv6 (使用CCSv6兼容版本的SYS/BIOS和用户指南)。
    如何实现这一目标?

    谢谢
    Robert G
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robert,

    如果您转至Windows ->首选项,这将打开首选项对话框。 在左侧的树中,转到Code Composer Studio ->产品。
    尝试单击右上角的添加按钮并指定c:\ti\BIOS_6_50_01_12文件夹,然后单击重新查找按钮。 CCS应在该位置自动查找BIOS,除非启动时的查找被禁用。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    感谢您提供信息。 是的,此方法工作正常。 BTW:我可以下载的一些更新的用户指南或其他更正的文档中是否显示了此方法(以及可能是许多其他更新的信息)? 我在阅读的任何内容中都没有看到首选项方法,因此我可能会错过一个重要的文档,我可以使用它来继续了解C2000 + SYS/BIOS。
    另外,我是否可以使用相同的方法来发现C2000的完整TI-RTOS独立文件夹? 如果是,我是否能够将一个简单的测试映像下载到C2000实验板并运行它? 或者是否会出现一些驱动程序级冲突或TI-RTOS C2000包含的其它不兼容组件?

    此致,
    罗伯特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robert,

    如果这些产品安装在C:\ti下,CCS应真正自动发现它们
    这里有一本手册,其中包含有关此类内容的更多信息:
    processors.wiki.ti.com/.../Projects_and_Build_Handbook_for_CCS
    但在您的情况下,它应该刚刚起作用。

    您可以使用相同的方法来指向其他版本的TI-RTOS。 然后,您可以让项目使用该版本,它不应与使用其他版本的其他项目冲突。 基本上,您可以让不同的项目使用不同版本的软件产品。 手册中也有关于这方面的一些信息。

    此致,
    John