This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:错误日志报告错误

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/591460/ccs-msp432p401r-error-log-reporting-bug

部件号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

CCS 7在OS 10.12 上安装期间抛出错误,并弹出错误日志报告窗口。 没有用于包含电子邮件地址的字段,但会弹出一个对话框,要求输入所需的电子邮件地址。 真的吗?!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    电子邮件地址不是必需的。 我认为这是错误日志报告窗口中的大小问题。 我会提交一个错误。 同时,如果您在安装时遇到问题,是否可以压缩安装日志文件夹的内容并将其发布在此处?  

    谢谢!

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3443.install_5F00_logs.zip