This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2812:writeData和ReadData中的nPage用法

Guru**** 2572275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/589959/ccs-tms320f2812-npage-usage-in-writedata-and-readdata

部件号:TMS320F2812

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

是否正在CC 4.2 .4.0.0033万 中执行一个错误?  

我正在使用 TMS320F2812并使用DSS调试应用程序,我相信 F2812是一个平面内存布局,但我仍然能够在DSS writeData和ReadData命令中将nPage用作0和1。 我在链接器文件中定义了第0页和第1页,但当 我选择第0页和第1页的地址时,使用writeData和ReadData时,API writeData和ReadData仍写入/读取特定地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    对于具有平面内存系统的目标,nPage参数的值并不重要(只要传递了一个可识别的值),因为它将简单地默认为0。 因此,传入0,1或2应具有相同的效果。

    谢谢
    KI