This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TCIEVMK2X:TCI6636K2H

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/590358/ccs-tcievmk2x-tci6636k2h

部件号:TCIEVMK2X

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

 在ARM内核中调试hello world时,我遇到了以下问题。  

连接到目标时出错:
(错误-6305) PRSC模块无法写入路由器寄存器。
(仿真软件包6.0 .504.1)

我遵循 Processor_SDK_Bare Metal_Examples_run for run the hello world  

processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Bare_Metal_Examples

我正在使用CCSV7  

目标:TCI6635k2H

目标启动模式:DSP无法启动--> 0001

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    以前,PRSC错误的100 % 与目标硬件相关。 请检查下面链接到其他资源的线程。
    e2e.ti.com/.../185.0249万

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔