This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:如何使CCSv6或CCSv7发现已安装的SYS/BIOS

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/590963/ccs-how-to-get-ccsv6-or-ccsv7-to-discovery-installed-sys-bios

工具/软件:Code Composer Studio

我无法让CCSv7发现独立的SYS/BIOS安装并将其集成到IDE中。 如何做到这一点?

按照该版本的指南操作后,我还尝试了6.2 的此操作,但所述的过程也不起作用。

使SYS/BIOS成为CCSv7一部分的正确方法是什么?

罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

    假设您安装了独立的SYS/BIOS (如果没有安装,您可以从CCS应用程序中心获得一个下载链接),您需要在下面的对话框(窗口->首选项)中告诉CCS它的位置:

    使用'Add'(添加)按钮将发现路径添加到SYS/BIOS,然后按下'rediscover'(重新发现)按钮让CCS检测它。 检测到后,您可以选择将其安装到CCS。


    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Ki!
    此操作正常。

    此致,
    罗伯特