This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F2.8377万S v.1.LTS链接速度比16.9 .v 6.4 .11慢得多

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/590432/compiler-tms320f28377s-v16-9-1-lts-links-significantly-slower-then-v6-4-11

部件号:TMS320F2.8377万S

工具/软件:TI C/C++编译器

使用6.4 v.11,相同的代码在不到30秒的时间内链接,使用较新的编译器版本时大约需要7分钟。  我尝试了几个新的编译器,它们都运行缓慢。  

如何加快速度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试升级到版本16.9 .2.LTS。  有关详细信息,请参阅Wiki文章 编译器发行版。  我无法保证这可以解决问题。  但我认为您的机会是好的。

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不奏效。

    还有其他想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的尝试。  很抱歉没有解决。

    我们不知道什么可能是错误的,因此我们需要一个可以构建的测试案例来解决问题。  由于这是一个链接器问题,我们需要一切。  您的代码是否组织为CCS项目?  如果是,请按照Wiki文章 项目共享中的说明 创建zip文件,然后将其附加到下一篇文章。

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    George,

    基于显而易见的原因,我不能在公开论坛上公布公司的知识产权。  我将以私人邮件的形式发送给您。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin McWithey91 说:
    我将以私人邮件的形式发送给您。[/QUOT]

    下面介绍了如何执行此操作。  将鼠标悬停在我的头像或屏幕名称上。  将弹出一个对话框。  单击发送私人消息。  出现的消息撰写界面包括回形针图标。  使用该文件附加zip文件。

    谢谢,此致,

    -George