This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:链接器命令文件解释器版本

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/591048/ccs-tms320f28335-linker-command-file-interpreter-version

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

您好,


我正在查找CCS 5.5 和V6中使用的链接器版本。


在项目设置中,编译器版本和链接器命令文件可以很容易地找到并配置。

但我找不到链接器命令文件解释器的版本。

我的公司需要此信息,您能帮我找到吗?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它与编译器版本相同。

    查看链接程序版本的另一种方法,您可能更喜欢... 我假定,当您链接时,您将使用选项--map_file=name_of_file.map创建一个地图文件。  映射文件中的前几行显示所用链接程序的版本。

    谢谢,此致,

    -George