This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:系统分析仪- COM端口- OS X

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/587519/ccs-msp432p401r-system-analyzer---com-port---os-x

部件号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在尝试在Mac上设置系统分析器。

我的步骤:

1.开始调试

2. RTOS分析器->执行分析

3.自定义UIA配置文件->创建UIA配置文件

但我不能键入我的com端口,例如:

/dev/tty.usbserial-A4012ZQP 


我只能键入COMX...

如何解决此问题?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是想告诉你我一直在尝试再现这一情况。 我怀疑Mac上未启用COM端口传输。 但是,在我了解之前,我希望让RTOS分析器使用JTAG实时传输或停止模式,以便我可以确认该工具在Mac上正常工作。 我今天早上可以使用停止模式(停止模式只读取停止时的数据)。 我希望能尽快获得更多信息。

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还没有运气让分析仪通过Mac上的COM端口工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    就在这里跟进。 我没有任何好消息。 我无法使其正常工作。 我已提交缺陷(CCDSK-2619)以跟踪问题以确保问题得到解决。

    John