This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:安装程序在macOS上冻结。

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/590557/ccs-ccstudio-installer-freezes-on-macos

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

在macOS 10.12 上安装冻结。4. 我正在使用CCS 7.1 v.0.0.0016万 的脱机安装程序。 请参阅附加存档中的日志。
e2e.ti.com/.../7357.ccs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    在尝试之前,是否可以尝试将脱机安装程序解压缩到$HOME之类的文件夹中? 在尝试之前,请确保安装目录为空,因为挂起的安装可能会留下一些文件。
    谢谢!
    丹麦语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    脱机安装程序之前已在我的桌面文件夹中解压。 我尝试使用主文件夹,结果相同。
    安装前的步骤(安装目录为默认值-"/Applications/ti"):
    -运行/Applications/ti/ccsv7/uninstall_ccs.app
    -更多 /应用程序/ti
    -删除/tmp/bitrock_installer.log
    -删除目录/tmp/CS_***(某些数字,类似于哈希或UUID)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在此处压缩并发布install_logs吗?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Oleh:
    从日志中可以看到,安装程序(CCS_setup_App.app) 7.1 是从临时文件夹/private/var/folders/66/5rwvhpl179vbqvvmx38qsrhc0000gn/T/AppTranslocation/5E946F79-6291-43D2-B78A-8B39C3745A9A/d.<xmt-block1>6291 0.000163745 0.00016</xmt-block>0.0016万 我希望它从$HOME/CCSE 7.1 .0.0.0016万_OSX运行。 您的计算机上是否有从临时文件夹运行.app二进制文件的设置? 安装程序希望文件夹featurerepo和baserepo与CCS_setup_web.app一起7.1 以脱机模式运行,否则它会在0.0.0016万 服务器上查找组件,这就是您的情况。
    丹麦语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间很长。 我试着从终端运行它,结果有点不同。 正如您所看到的,我正在直接从我的主文件夹运行它。  
    至于我现在没有对应用程序运行过程进行任何更改... 但我要检查一下。
    您还可以在附加的文件中找到日志。

    e2e.ti.com/.../2.0413万.install_5F00_logs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我好像发现了问题。

    MacOS Sierra引入了一种称为"Gatekeeper Path Randomisation"(或"app translocation",因为它在API级别上被调用)的新安全功能。

    (来自 https://github.com/potionfactory/LetsMove/issues/56)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最后,我找到了解决方案。 一个只需要运行
    "xattr -r -d com.apple.quarantine CCS_setup_APP.APP.APP" 7.1 0.0.0016万

    感谢您的帮助,并对愚蠢的问题表示抱歉=) TI的支持令人惊叹!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心。 我很高兴我们能够找到解决方案。