This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:没有可用于"0x3ff8a1"的源

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/590722/ccs-codecomposer-no-source-available-for-0x3ff8a1

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

使用连接Texas Instruments XDS2xx USB调试探头将我的板连接到PC后,我使用测试连接按钮验证JTAG连接是否在最低级别工作。 验证所有这些后,我运行调试程序。

出现此错误。

请告诉我如何进一步解决此调试问题。

我发现,很久以前也曾提出同样的问题,但答案并不令人满意。

此致,

Dhanya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    请参阅:
    e2e.ti.com/.../21.2656万

    关于Kris关于防止消息弹出的评论,没有办法阻止警告弹出。 但是,正如另一个线程中所提到的,它是一个可以安全忽略的警告。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢KI…