This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDXIDDK379D:TMDXIDDK379D

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE, TMDXIDDK379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/589932/ccs-tmdxiddk379d-tmdxiddk379d

部件号:TMDXIDDK379D
主题中讨论的其他部件:PowerSuite

工具/软件:Code Composer Studio

使用Mac和CCS v7编译项目时出现以下错误。  搜索TI网站时不会出现任何点击。  在哪里可以找到它?

Wayne Hunter

****构建已完成****

发生生成生成文件错误。

Product 'v com.devkits' 1.7 .0.00 当前未安装,并且没有兼容的版本。 请安装此产品或兼容版本。

构建已停止..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩

    您正在尝试编译什么项目?
    这看起来可能是一个与PowerSuite相关的项目。 确保在CCS中安装了PowerSuite。 CCS应发现它,并在您第一次打开它时弹出一个窗口。 可以在顶部栏“窗口”-> Code Composer Studio->产品中检查并触发另一个重新发现

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该项目随 您的TMDXIDDK379D (伺服控制板)一起提供。  它不是PowerSuite产品。

    Wayne Hunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    转到Code Composer论坛以获得帮助。

    此致
    Chris