请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8027万F 主题:controlSUITE中讨论的其他部件
工具/软件:Code Composer Studio
我正在尝试为F2.8027万运行一些示例程序。 我尝试的所有示例都无法生成错误:
发生生成生成文件错误。
目前尚未安装'XDAIS' v 0.0 ,并且没有兼容的版本。 请安装此产品或兼容版本。
构建已停止..
我正在使用CCS7v。 这些示例文件来自:C:\ti\controlSUITE\development _kits\c2000_LaunchPad\F2802x_examples。2802。
在哪里可以找到此文件以及如何将其添加到示例中?
谢谢
罗杰