This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:脱机安装程序需要互联网连接

Guru**** 2561780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/590556/ccs-ccstudio-offline-installer-requires-internet-connection

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

脱机安装程序需要互联网连接。  
产品: CCS v 7.1 .0.0.0016万_OSX
操作系统:macOS 10.12 Tm4.
参考资料:3.3608万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    能否将安装目录的install_logs文件夹中的内容压缩并在此处发布?
    谢谢!
    丹麦语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先感谢您的快速回复!
    其实我不能,因为它不是创造出来的。 我保留了默认值-"/Applications/ti",但该目录甚至未创建。
    我从/tmp目录附加了日志,希望它们能有所帮助。
    e2e.ti.com/.../ccs_5F00_offline.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为我们在两个线程上进行了相同的对话,所以我要继续访问 e2e.ti.com/.../217.1024万,如果可以吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,没问题。