This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:DSS示例脚本msp430f5529_ccsSession.js无法启动产品,因为当前正在使用。

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/590454/ccs-ccstudio-dss-example-script-msp430f5529_ccssession-js-could-not-launch-the-product-because-currently-in-use

部件号:CCStudio
主题中讨论的其他部件:MSP430F5529

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试运行示例脚本msp430f5529_ccsSession.js ,但脚本第24行生成弹出错误消息。 我在开发脚本上遇到同样的问题。 只要我不尝试打开CCS窗口来帮助调试,我就可以正常运行rhino shell和DSS。 任何有关问题的想法都会阻止我使用CCS。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我确认没有其他CCS实例正在运行,包括重新启动系统以确保。
    我尝试更改系统上的用户帐户以获得管理员权限,但这也没有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Curtis,
    这看起来像是CCSv7中的一个错误。 我可以使用CCSv7复制它,但CCSv6工作正常。 我将进一步研究这个问题

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已为此问题提交了一个错误。 跟踪ID:CCDSK-2617
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们找到了一个粗略的变通办法,但我不确定它是否安全或可靠。 我们删除了锁定文件。 步骤是启动dss.sh,但不要开始运行脚本,然后删除.META DATA\.LOCK文件上的锁。 以下是我们所做工作的输出示例。

    C:\Users\UnitTestStation\workspace_v7\.metadata>..\..\handle64.exe .metadata\.lock

    Nthandle v 4.1 -处理查看器
    版权所有(C) 1997-2016 Mark2016 Mark Russinovich
    Sysinternals - www.sysinternals.com

    ccstudio.exe pid:1592类型:文件62C:C:\Users\UnitTestStation\workspace_v7\.metadata\.lock  

    C:\Users\UnitTestStation\workspace_v7\.metadata>..\..\handle64.exe -c 62C -p 1592

    Nthandle v 4.1 -处理查看器
    版权所有(C) 1997-2016 Mark2016 Mark Russinovich
    Sysinternals - www.sysinternals.com

    62C:文件(RW-) C:\Users\UnitTestStation\workspace_v7\.metadata\.lock
    关闭ccstudio.exe中的手柄62C (PID 1592)? (y/n) y

    手柄已关闭。

    C:\Users\UnitTestStation\workspace_v7\.metadata >del .lock

    现在,您可以逐步完成脚本,它将打开CCS窗口。  

    我不会将此标记为修复,因为我不知道这是否安全,正确的修复方法是正确修复错误。