请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F5529 工具/软件:Code Composer Studio
我正在尝试在7.1 Studio (CCSComposer Studio.0.0.0016万_Win32)中构建代码。 我遇到了这些错误。 我使用的是Windows 7 64位版本。 我非常感谢您为如何修复这些错误而提供的任何意见。 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我正在尝试在7.1 Studio (CCSComposer Studio.0.0.0016万_Win32)中构建代码。 我遇到了这些错误。 我使用的是Windows 7 64位版本。 我非常感谢您为如何修复这些错误而提供的任何意见。 谢谢!
尼洛伊
存在许多与CCS在构建时无法找到头(.h)文件相关的错误。 发生这种情况是因为尚未设置包含路径,以便CCS查找这些文件。
您可以通过右键单击项目资源管理器中的项目并选择属性来设置包含路径。 然后转到“生成”->“MSP430编译器”->“在左侧的树中包含选项”。 然后,您可以在右侧的对话框中设置路径。
我怀疑您的一些#include语句中有部分路径,因此您需要确保您的include路径匹配。
例如,如果我有#include <ti/john.h>且john.h位于c:/code/misc/ti,我会将include路径设置为c:/code/misc
解决这些编译错误后,链接时可能会遇到类似的问题,因为我敢打赌其中包含一个或多个库,这些库的路径不正确。 您可以在此处修复这些问题:
此致,
John