This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640:错误:当前未安装XDCtools

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/590285/ccs-cc2640-error-no-xdctools-are-currently-installed

部件号:CC2640

工具/软件:Code Composer Studio

您好,
我想导入CC2640项目,但随后出现错误:当前未安装XDCtools。我正在使用CCS7。 在c:\ti路径中,我找到了xdctools_3_32_00_06_core和xdctools_3_32_01_22_core,但在“CCS Installed Software (CCS安装的软件)”窗口中,我看不到它们。

此致,Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger,

    7.1 附带2份XDCTools。  如果您在“首选项”对话框(Window -> Preferences)中转到下面的位置,CCS是否列出任何XDCTools?

    它确实应该找到CCS中的那些以及您在C:/ti中的那些

    您可以尝试将路径添加到对话框顶部的每个工具集,然后单击“重新查找”。  请注意,CCS找到XDCTools后,需要重新启动才能使用它们。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我删除了CCS7并安装了7.1 ,它现在工作正常。