This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C123GXL:无法通过USB连接

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/590587/ccs-ek-tm4c123gxl-failed-to-connect-via-usb

部件号:EK-TM4C123GXL

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在代码编写器上使用TIVA EK-TM4C123GXL。
我想从'闪烁'的例子开始,但它不能按预期工作。
该板与USB-COM4端口相连,但在目标配置中,我只能选择UART连接。

感谢您的帮助,此致,
Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas

    CCS连接到主板,如以下页面的2.2 部分所示:
    processors.wiki.ti.com/.../GSG:Common_target_configurations_v5

    >>主板与USB-COM4端口相连,但在目标配置中,我只能选择UART连接。
    您使用的是哪个版本的CCS? 此外,目标配置编辑器中显示的连接是什么? 当然,它应该有一个以上的UART连接。

    此致,
    拉斐尔