This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/processor-SDK-AM437X:Uniflash

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4379, AM4377, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/586273/ccs-processor-sdk-am437x-uniflash

部件号:processor-SDK-AM437X
主题中讨论的其他部件:AM4379AM4377UNIFLASHTMS320F2.8035万

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我有两块板通过JTAG连接器连接到我的PC,其中两块板是:

1) AM4379 IDK EVM
2)基于AM4377的定制板

 我正在使用Code composer studio创建版本。 我想唯一地标识主板并使用uniflash V3命令行工具对其进行闪存。


uniflash -CCXML TMS320F2.8035万.CCXML -program file.out -programStatusOutput Result.txt通过失败

但在刷新之前,我想检查是否已连接主板,以及有多少主板 已使用 某些程序连接到我的PC。  

请告诉我有什么办法可以做到这一点。

此致,

Dhanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Dhanya:
    您将哪些调试探测器用于Sitara目标?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ki:

    我们正在使用XDS100v2调试探测器。

    此致,
    Dhanya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有一个名为xds100serial的命令行实用程序。 它将告诉您所有通过XDS100调试探头连接到PC的主板。 这并不能告诉您连接到XDS100调试探测器的板/设备是什么。 但您应该能够通过使用显示的序列号来确定这一点。

    有关如何运行该实用程序的示例,请参阅以下视频。 有趣的部分是2:55-3:45
    www.youtube.com/watch

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ki:

    非常感谢你们的帮助。 现在我的问题是,我是否通过JTAG xds100v1将一个板连接到PC,并使用上述方法生成.CCXML (say C1.CCXML)文件。 然后,我是否可以使用该CCXML文件(现在具有JTAG的序列号)通过使用uniflash v3命令行工具来刷新该连接板。

    uniflash -CCXML C1.CCXML -program file1.out -programStatusOutput Result.txt通过失败

    此致,
    Dhanya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,您可以使用CCXML (带有指定的序列号)和命令行uniflash来刷新连接到具有该序列号的XDS100的板
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢KI